This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:用于打开/关闭白光 LED &放大器的寄存器配置;使用其他 MCU 的 RGB LED

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028259/boost-lp5569evm-register-configuration-for-turn-on-off-white-led-rgb-led-by-using-other-mcu

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569MSP432P401R

您好!
现在、我将使用其他 MCU 的 I2C 来连接该板、

我正在尝试执行以下寄存器配置:

data > register

0x40 > 0x00 (配置)

0x58 > 0x2F  

0xFF > 0x16

但 LP5569EVM 上的 LED 未亮起。

能否为我提供正确的寄存器配置? 谢谢你。

请注意、

Rina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rina:  

    您可以尝试以下寄存器配置:  

      寄存器[0x00]= 0x40 //配置

      寄存器[0x22]= 0xAF // LED0电流默认值@ 17.5mA

      寄存器[0x2F]= 0x59 //启用内部32kHz

      寄存器[0x33]= 0x02 //净空默认值@ 250mV

      寄存器[0x3C]= 0x80

      寄存器[0x3D]= 0x02

      寄存器[0x80]= 0x04 // PWM 配置

      寄存器[0x16]= 0xFF // LED0 100%占空比

    我们仍然建议在官方 GUI 平台上连接 MSP432的情况下评估 LP5569、因为您可以轻松地对所需的照明图案进行编程、将其上传到 LP5569、并根据生成的寄存器日志调试代码。

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、
    它仍然不工作... 我确信寄存器配置已成功设置。
    下图显示了我如何连接到 LP5569EVM。  
    出什么问题了吗?

    此致、

    Rina


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rina:  

    图中的四根导线连接正确。 请根据您选择的 MCU 验证其他连接

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、
    我尝试将 EN_PWM 连接到3.3V、将 CLK 连接到3.3V、INT 悬空。 但它仍然不起作用...
    我是否必须提供 LP5569  CLK 和 INT?
    我想打开 LED、而不会产生任何闪电效果(呼吸或任何其他效果)。

    感谢您的回复!

    此致、

    Rina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rina:  

    不需要、您不需要。 我在 MSP432P401R 上重复了您的硬件设置、一切正常。 此时、我建议检查软件问题。 您使用的"其他 MCU"及其对应的编译器也可能是此类问题的原因。  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我只需重置 LP5569

    寄存器[0x3F]= 0xFF // 复位

    并执行您  在上面提供的寄存器配置、

    很不错!!

    非常感谢!

    此致、

    Rina

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rina:  

    没问题。 我很高兴它能正常工作:D

    此致、  

    Aaron Bing