This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:反激式器件初级侧的高电流、分流电阻器爆炸

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025504/ucc28634-high-current-in-primary-side-of-flyback-shunt-resistor-exploded

器件型号:UCC28634

大家好,我在 反激式转换器的 PCB 设计中使用 UCC28634DR,在制造之后,我的 PCB 的原理图附在下面,当我将输入电压连接到 PCB 时,200m Ω 分流电阻器爆炸。 已使用 PCB 的两个副本进行了尝试。 我使用 Power Bench Designer 设计 PCB,但原理图没有任何问题,您是否有任何可能的原因导致这种现象?

e2e.ti.com/.../12_5F00_Flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加设计所需的规格
    VinMin = 90.0V
    VinMax = 265.0V
    Vout = 15.0V
    Iout = 5.0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    我已经查看了您的原理图。 发现电路中没有 RC 钳位网络。 只有一个 D1二极管与初级绕组并联。

    这意味着消磁电压很低,变压器在几次开关周期后可能会饱和。

    请您按照参考设计重新设计原理图和 PCB 布局。

    以下是 EVM 电路板设计链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuax9b/sluuax9b.pdf?ts=1628473293978&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28630%253FkeyMatch%253DUCC28630%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前在 VDD 上获得此脉冲,我认为这意味着 IC 将进入故障模式并自动重新启动,我认为您正确的是,次级线圈没有从第一个线圈的退磁中获得足够的能量。 添加 RC 钳位电路是否会解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    如果没有向辅助侧和 AUX 侧输送能量,VDD 电压将逐渐降低。 在 VDD 触摸 UVLO 点之前,我相信其他保护已经发生,可能是 OCP,它会使 VDD 急剧下降并自动重启。 毫无疑问,反激式拓扑需要 RC 钳位电路。 我们不确定是否有任何其他问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden,

    我也怀疑变压器没有为次级线圈提供足够的磁化、您能否检查此变压器是否符合要求? 我在任何地方都找不到在电源工作台设计中使用的同一变压器。

    这是我发现的最近的变压器、我目前正在 PCB 上使用它

    docs.rs-online.com/.../0900766b80106ef8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 它是过流的、因为我监控了流经分流电阻 RCS 引脚的电流、它从未超过800mV。 由于我在万用表上看到的最大电流仅为0.25安、因此它实际上始终很低  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    这种过流将在前沿消隐时间发生,万用表无法捕获,您必须使用示波器来捕获它。

    无论如何,这并不是目前的关键。 请更正 RC 钳位电路、然后进行测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden,

    您是否在谈论 R12和 C8? 我在数据表或您所附的链接中找不到他们的值、因此我对他们的值有何建议? 此外、我是否还需要在这两者旁边添加任何其他组件?

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    此处附了一份应用手册、其中显示了如何在第9节中设计 RC 钳位。

    e2e.ti.com/.../0844.Clean-PSR-Sensing-App-Note-10-5-20B.pdf

    谢谢