This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066C:TPS2066C

Guru**** 2516770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066C, TPS2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028290/tps2066c-tps2066c

器件型号:TPS2066C
主题中讨论的其他器件: TPS2062



在 TPS2066c 图9中、Rload 为2 Ω、Vin 为5V、Vout 不符合输入电压、对于2 Ω 负载、Iout 应为2.5A。

如果我的电压源为5V、5A、则在短路期间整个5A 将流入负载、TPS2066C 如何响应短路情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavaman、

    图9处于电流限制条件下。

    2.对于短路情况,请参阅图16。 它将进行热循环。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    图7、图8当启用时、在 Vin > 3V 后输出花费4ms、

    但在图9中的负载条件下、输出以1ms 的时间响应。 为什么呢? 是因为图7负载中的负载为 1A、而图9负载为2.5A。  

    对于较高的负载、我很困惑、OUT 以1mSec 的速度响应。 一般情况下,它应该是反向的? 我是对的。 ?

    在图13中、图中未显示任何输出、其中负载为2A。 这是 tps2062的最大值。 输出应该变为高电平,然后下降到正确的位置? 可能位于4mSec.pl的正确 ME。

    在图11中,输出短路不是 Vout,而是当 Iout=0输出为高电平时。 我中缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavaman、

    1.对于图7和图9,您可以参考箭头的位置。 这是计算周期的位置。 它们是相同的。

    对于图13、它被启用为简明。 这意味着输出应始终为0。

    3.短接至 GND,当然为0V。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。