This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:pH 开关波形异常

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028430/tps54331-ph-switch-waveform-is-abnormal

器件型号:TPS54331

尊敬的专家

原理图如下:24V 至5V 输出

根据数据手册、L3粘贴6。 当 PH 引脚开关较差时、信号在变为22uH 后会更好;

负载电流约为500mA、

根据手册中贴片6.8UH 的电感、是否有任何方法可以使开关信号更好?

将6.8UH 更改为22uH 是否存在任何问题?是否需要匹配其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    我查看原理图:  

    1.您为什么使用 C18和 C19? 根据 TI 推荐的设计(EVM)、它不需要它们。  

    2.我检查了波形、PH 波形看起来正常、没有发现任何问题。  

    如果您将 L3从6.8uH 更改为22uH、我认为没关系。