This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:最小吨

Guru**** 2587355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028668/tps54202-minimum-ton

器件型号:TPS54202

大家好、

我有两个问题:

(1) 最短导通时间、在90%至90%和1A 负载下测量。 "90%至90%"的含义是什么? 高侧 MOS 或低侧 MOS 的最短导通时间还是两者都要用?

(2) 该器件通过将误差放大器电压钳位到最高水平来实现限流、还实现了最小钳位、以提高瞬态响应性能。 最小钳位的含义是什么?它为什么能够改善瞬态响应?

BR、

王爱森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、您好!

    (1)高侧 MOS 的最短导通时间。 测量方法如下所示。 测量范围为90%至90%。

    (2)`最小钳位与脉冲跳跃模式峰值电感器电流阈值相关。 当峰值电感器电流通常低于300mA 时、器件进入脉冲跳跃模式。 当器件处于脉冲跳跃模式时、误差放大器输出电压被钳位、从而防止高侧集成 MOSFET 开关。 峰值电感器电流必须升至300mA 以上并退出脉冲跳跃模式。

    此致

    卢西亚