This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606充电故障问题咨询

Guru**** 2380870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027520/bq25606-bq25606-charging-fault-problem-consultation

器件型号:BQ25606

硬件系统处于充电状态、VSYS 被加载、VBAT 也被加载。 它的充电时间不到20小时、发现电池具有欠压保护功能。 客户电路图如下

我在这里的分析可能会进入安全计时器状态、并在20小时后退出充电模式。 但是、根据手册、电压降至 VRECHG 将进入新的充电周期、并且安全计时器将同时复位。
请帮助我们查看问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    如果 VSYS 上有外部负载、则充电器可能处于补充模式、并将电池放电至低电压保护。

    我们需要有关系统的更多信息来进一步调试:系统负载、在此期间的电压和电流日志、VBUS 电流和电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、
    感谢你的答复。
    充电期间、VBAT=3.7V 的电池被连接到系统并开始为 VBUS=5.1V IBUS=1.2A (恒定电流)充电;
    当它几乎为满时、电流开始下降(恒定电压)、直到 Vin=100mA 左右、电流不会波动。在此期间、ISYS=200mA IBAT=300mA 负载功耗是固定的

    添加新问题
    问题 A:
    1.电池充满电后,当电池电压下降并达到 VRECHG 阈值时,是否会自动启动新的充电周期? 芯片是否会自动检测电池电压?
    2.如果可以检测到新的充电周期已开始、此时的充电状态是什么? 恒压? 还是恒定电流?
    3.如果是恒定电压,充电电流调节能否满足 VBAT 后级的电源要求? 如果无法满足、会发生什么情况?
    问题 B:
    充电安全计时器


    1.安全定时器何时开始运行?
    在打开充电时它是否起作用? 当监控电池电压低于 VBATLOWV 持续2h 时、充电周期关闭、当监控电池电压持续10h 高于 VBATLOWV 时、充电周期关闭?
    2.正常充电不能超过20小时? 当计时器溢出时、充电是否停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个新问题 C:当充电接近满时、充电器是恒压充电还是交叉电流充电;如果是恒压充电、电流是多少? 如果电流过小、则无法为负载供电、电池也会消耗功率。 请帮助回答、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 8.3.6.1 d/s 上的自主充电周期,当充满电的电池放电到低于再充电阈值时,该器件会自动启动一个新的充电周期。

    2.当电池低于 VBATLOWV 阈值时、安全定时器为2小时;当电池高于 VBATLOWV 阈值时、安全定时器为10小时。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它不能连续充电超过20小时?

    谢谢、

    陈阿龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alon、

    该器件具有内置的安全计时器、可防止因电池异常情况而延长充电周期。

    8.3.6.6 d/s 上的充电安全定时器、在输入电压、电流、JEITA 凉或热调节期间、由于实际充电电流可能低于寄存器设置、安全定时器以半时钟速率计数。 例如、如果充电器在整个充电周期内处于输入电流调节状态、则安全计时器将在20小时内过期。 在没有输入电压、电流、JEITA 凉或热调节的正常充电操作中、安全计时器应在20小时内过期。

    谢谢、

    宁。