This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559-Q1:产品推荐

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2556-Q1, TPS2557-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028039/tps2559-q1-product-recommendation

器件型号:TPS2559-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2556-Q1TPS2557-Q1

你(们)好

我的客户询问、如果我们有类似的功能电流限制开关、如 MPS 器件 MP5000A、下面是它的数据表:

e2e.ti.com/.../MP5000A_2D00_1384322.pdf

我们需要与此类似的器件功能并需要 AEC-Q100级别、您能帮我推荐一些合适的产品系列吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何反馈吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    没有 P2P 设备。 但具有功能相似的器件、例如 TPS2556-Q1和 TPS2557-Q1。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,我是 Z

    感谢您的回复! 客户提出了另一个需要更高输入电压的要求、可能达到20V、因为他们认为2.5V~6.5V 范围较低、我们是否为客户提供了合适的器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我们没有具有如此高 ABS 的电源开关。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。