This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:如何使用 tms570ls0432板控制 ev1420evm 板。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026364/em1402evm-how-to-control-ev1420evm-board-using-tms570ls0432-board

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

我想通过连接 ev1420evm 板和 tms570ls0432板来执行 BMS 测试。

我按照 em1402评估模块的用户指南连接了当前的 ev1420evm 板和 tms570ls0432板、并包含了示例代码。

我在这里有几个问题要问。
1.当我放入并运行代码时,如何检查代码是否正常工作? 在此状态下、是否需要打开 bq76PL455_GUI 程序以检查运行情况?

2.如果插入并执行了代码,如何检查当前电池信息和电池模块信息?
我在 debug-Expressions 窗口中放置一个变量、它显示"identifier not found"。

3.因为我连接错误,它是否无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    示例代码应该能够使用 CCS、Code Composer Studio 运行。 此软件独立于 GUI 运行、所包含的示例代码可用作您的需求参考。  EM1402EVM 快速入门指南 介绍了专用于软件概述的第5.4节。  BQ79PL455- Q1软件设计参考应用手册 也可帮助您了解软件。  示例代码 提供了一种读取电池电压的方法。

    为了‘re代码功能,我建议在调试模式下运行,并确保‘Writing’(写入)和 ADS’按预期运行。 如果您的连接仍然无法正常工作、则 EVM 设置可能会出现问题。

    此致、

    Christian Ammon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian、感谢您的快速回答。

    我在 TMS570ls0432电路板上构建 TI 提供的 TMS570BMS 示例代码 、并使用 CCSv10运行。

    由于这是一个示例代码、因此代码构建过程中没有错误。

    然后双击桌面上的 bq76PL455_GUI 以运行它。

    但是、对于 bq76PL455_GUI、会显示消息"无法打开 COM 端口"。(因为这是一个独立的操作、所以它应该起作用。)

    我想知道它为什么不起作用。

    该板经过修改并按如下方式进行连接。

    删除了 TMS570ls0432电路板的 R8、R9、U2引脚39连接到 J4引脚1、U2引脚38连接到 J4引脚2。

    其他连接如设计指南中所示。

    JTAG 的 LED 闪烁、但 TX 和 RX 的 LED 不工作。

    虽然 bq76PL455_GUI 不起作用、但如果它在 CCS 中正常工作、我如何进行检查? 您会检查什么?

    另外,如何实时检查电池电压值?
    您能给我一些示例代码吗?

    然后请回复。

    我是一名初学者、如果您能详细介绍、我会很感激。

    此致、Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lim 的美好一天

     

    您遇到的问题似乎是 此主题的重复问题。 您对电路板进行了正确的修改;检查连接是否牢固地焊接到引脚也是有益的。

    TMS570BMS 器件具有多个通信接口:用于与 EVM 进行通信的 UART (SCI)接口和虚拟 COM 端口使用的 N2HET 仿真 SCI。 从 这个链接下载软件 将包括与 PC 通信所需的相关仿真 SCI 代码。 通过执行修改并使用来自 TI-Design 的代码、SCI 虚拟 COM 端口应该工作。

    加载 GUI 时、您将能够遵循 BQ76PL455 EVM 和 GUI 指南、 即第7.6节、 并能够实时检测电池电压。 GUI 的自动寻址功能将指示器件和 PC 之间的通信成功。

    请告诉我这是否能解决 GUI 启动问题、如果不能解决、我将对该问题执行内部搜索、因为这是我们较早的器件之一。

     

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我仍然无法通过 TMS570板运行 bq76PL455_GUI 程序。

    1.与连接相关的电路板修改
    -移除 R8和 R9引脚
    - U2的引脚39 (FT2322HL)连接到 J4-1
    - U2 (FT2322HL)引脚38连接到 J4-2
    -将 J3-4 (EM1402EVM)连接到 J4-1
    -将 J3-5 (EM1402EVM)连接到 J4-2
    - TMS570电路板的 J1-4、J1-3为开路

    2.在 CCS v10中运行项目
    -项目文件是一个示例项目、TMS570BMS

    除了上述步骤之外、我还需要做什么来检查电路板连接和运行吗?
    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    我已经外包了这方面的援助、并将以最紧迫的方式处理这一问题。 请尽快回复。

    此致、

    Christian Ammon