This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:为什么 TPS563209DDC 的引脚看起来像氧化? 甚至是最新的 D/C20+&21+。

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027903/tps563209-why-the-pins-of-tps563209ddc-are-look-like-oxidized-even-parts-are-the-newest-d-c20-21

器件型号:TPS563209

您好!

我们想知道为什么引脚看起来像氧化吗? 甚至是最新的 D/C20+&21+器件。

这是 因为特殊材料吗? 这些引脚是否正常?

下图来自 D/C20+

      

下图来自 D/C21+

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linna、  

     从引线颜色来看、这有点奇怪。 但不确定它是否会影响可焊性。 您可以自行进行可焊性测试,也可以通过退货门户 退货请求提交表提交一些信息以供 TI 分析。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、

    感谢您的回复。  

    您能 解释一下这些引脚吗? 它不会氧化。  这些引脚是否 由制造制造制造制造/工艺引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linna、  

    很难从图片中得出结论。 如果您对此有任何疑问,请 通过退货门户 退货请求提交表提交部分供 TI 分析。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不想退回器件、只想知道引脚为什么是这样的? 您能帮您解决吗? 提前感谢您的参与。

    来自 D/C2112+5部件的针脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linna、  

    我不知道只是从图片上看。 从图片上看、颜色 确实不同。 我不确定它是否会影响可焊性。 从这张图片中很难知道答案和原因。 这是我们第一次看到它。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin、

    我知道。

    我们从授权经销商处购买了这些产品、以下是批次。  您能否转发您的 QC 部门并检查这些针脚是否正常?

    D/C2027+5  批次:0270260JCE
    D/C2112+5  批次:1130549JCE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linna、  

    我们检查了批次信息、如下所示:  

    2027批量:2020年8月17日发货至 Macnica Cytech Limited。 2112批量:2021年4月13日发货至 eCommerce _1022_CN_B2B。  

    您是从这些器件购买的吗?  

    QC 工程师也检查了这一点。 他们也不知道。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 QC 工程师如何知道这些信息?  在 将 器件从 TI 工厂运出之前、您的 QC 应再次检查器件。  

    只需询问您的 QC 引脚是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们是从他们那里购买的。   我们已经检查了其他批次、引脚也与此类似。   

    是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linna、  

    我们将检查出厂情况。 您是否有 FAE 或销售人员为您提供支持?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linna、  

    1. 我们联系了我们的工厂、确认 在发货前我们已经100%检查了铅。 一旦出现任何异常、如去色、我们就不会发货。  
    2. 关于批次1130549JCE、工厂 提供了一些拒绝样品。 出厂时也再次检查了这些样本。  它们的导联看起来正常。 请参见下图。
    3. 简单总结一下、这两个批次的样片在发货前没有问题。  如果您对可焊性有任何顾虑、可以检查可焊性。 当然、我们还 会帮助您检查是否需要。  

    BRS、  

    Edwin。