This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:是否可以在不使用 I2C/独立的情况下设置输出电压? NDA 要求?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028040/tps55288-set-output-voltage-without-i2c-standalone-possible-nda-requirement

器件型号:TPS55288

我们希望在设计中使用此 I2C 版本的 TPS552882、但想知道是否有一种在没有 I2C 接口的情况下设置输出电压的方法、或者是否有一个使器件独立运行的应用手册(使用 EEPROM?)

此外、我也看到过类似的帖子、要求用户发送电子邮件地址以进行 NDA。 签订 NDA 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请注意、TPS55288是 I2C 版本器件、输出电压、输出开/关等功能可通过 I2C 接口进行控制。

    TPS552882是非 I2C 版本器件、输出电压只能通过反馈电阻器进行配置。

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    不、这没有帮助、这就是我从数据表中读取的内容、我已经知道了。

    我问、在不使用微控制器的情况下、是否有在独立应用中配置输出的方法或应用手册?

    原因是没有可用的 TPS552882。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我没有这种方法或应用手册。 很抱歉。