This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出电压控制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028595/tps55288-output-voltage-control

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: LM3485

大家好、

你好。

我们的客户将  通过 I2C 控制 TPS55288的输出电压。  当 TPS55288接收到控制器发出的设置电压的命令时、TPS55288需要多长时间才能更改为新的输出电压设置。 (我要将其设置为相当高的开关频率)?

他希望构建频率为80Hz 的正弦波。 要构建正弦波、他希望每125us 更改一次 TPS55288的电压输出。 此时、他使用 LM3485通过切换反馈引脚上的电阻器网络来更改输出电压、从而完成此任务。

 谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TPS55288 Vout 的最大压摆率为10mV/us。 您可以在表7-6中找到 Vout 压摆率设置。