This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV841:推挽式版本可用性?

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV841, TPS3831, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027714/tlv841-push-pull-version-availability

器件型号:TLV841
主题中讨论的其他器件: TPS3831TLV803E

推挽式型号何时发布? 具体来说、是0.505V/感应版本。 是否可以订购预发布版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TLV841推挽式型号目前未设置为可释放。

    我们刚刚发布了具有漏极开路的 SENSE 版本。 是否可以使用此选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能--我会订购这些并进行测试。 我怀疑功耗或响应时间都会有所损失。 再加上一个额外的0402电阻器、这似乎并不是什么大问题、但它将进入医疗植入体、整个电路的总面积只有75mm^2! 我将把这个问题标记为已解决、但如果你能在 推挽方面给出非常粗略的时间(一个月、一年等)、那将会很好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    目前没有计划在近期(<1年)发布此变体。 我们正在努力在未来发布更多变体、我们将考虑到这一点。  

    我感谢有关输出级的反馈以及使用推挽电阻器进行调整的好处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    进行补充。 像 TPS3831这样的器件是否可以很好地解决您的问题? 它稍大、但具有推挽输出。

    根据电压选项、我们还在 X2SON (0.8mm x 0.8mm)中提供了 TLV803E。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv803e.pdf

    请查看这些器件、了解它们是否可以用作解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的这些建议。 在这种情况下、需要0.5V 阈值、小尺寸和低功耗。 似乎 TPS3831仅变为0.9V。 我还查看了 TPS3831、但7uA 静态电流对于该应用来说太高了。 Paul