This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:负载电流大于10A 时无输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028093/tps546d24a-no-output-when-the-load-current-is-greater-than-10a

器件型号:TPS546D24A

您好、先生、

我们在使用 TPS546D24A 时遇到了一个问题、即当负载电流大于10A 时、没有输出。  通过仔细检查我们的设计、我们相信保护是在负载电流为10A 时触发的、这会导致无输出。 您能帮助我们检查 此问题的原因吗?

下面是原理图和 PCB 布局图、希望它能为问题分析提供一些帮助。

e2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_SCH.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 正在研究这个问题、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在原理图上、针对 MSEL2的引脚搭接选择看起来是正确的、并且 PMBus 接口看起来是已连接的。  您是否已读出 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 值以确认其是否正确设置为52A?

    Read_IOUT 遥测值如何?

    布局似乎显示了多种接地线连接、这是一个单层电路板、是否具有上板跳线以提供接地至接地连接?

    您是否发现该设计会因直流10A 负载电流、转换器运行时缓慢升高或突然应用10A 负载电流而触发关断?

    使用了什么工具来选择编程电阻器和补偿?  如果您已经填充了用于选择薪酬的工具、您能否与我分享以进行审核?