This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:LM43602

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028530/lm43602-lm43602

器件型号:LM43602

您好!

我使用 DCDC LM43602并接下来提出 DCDC 要求:

1.5V 至29.3V 的极宽输入电压范围  

2.输出电流–最小30mA 至最大 800mA

输出电压为4.37V

 

我使用了 TI Webench

和、根据 数据表 LM43602PWPR 中的公式进行计算

我不喜欢 TI Webench 建议的开关频率使用电感器15uH。 440kHz

计算点:

-对于最小输入电压5.5V ,它应该小于15uH --- 12.37 μ H

-  对于高于15uH 的30V 电压--- 26.41 μ H

您能否就电感器选择和开关频率发送建议?

我知道输入电压太宽、但我可以在效率方面获得折衷

此致、

安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoli、

    Webench 建议的15uH 电感器可用于您的应用、具体取决于您需要的电感器电流纹波大小。 假设效率为90%、开关频率为90%、则使用15uH 电感器时、电感器电流纹波大约为630mA。  

    您是否希望减小电感的尺寸?

    另一个选项是 Coilcraft 的 XGL4040-153MEC (15uH、2.5A Isat)。  

    此致、

    Harrison Overrurf