This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:是否提供 PCB 封装数据?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163H-Q1, LM5168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028173/lm5168-q1-pcb-footprint-data-available

器件型号:LM5168-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163H-Q1

您好!

此器件尚未提供 UltraLibrarian 条目(因此 PowerPAD DDA 封装)。 是否有包含 PCB 封装数据的文档、或者我们可以使用的替代 UltraLibrarian 条目? 谢谢你。

此致、John M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    LM5163H-Q1具有非常相似的封装尺寸、唯一的区别是 RT 引脚是 RON 引脚、否则二者是相同的。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    太棒了! 我很尴尬地说、我们知道 LM5168-Q1和其他器  件之间存在引脚对引脚兼容性、但从未点击过、这意味着我们可以使用其他器件的封装。 它们确实使用与 LM5168-Q1相同的 DDA 封装。 谢谢!  

    此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的 John。  

    此致、

    Harrison Overrurf