This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:如果在 EN 被拉至低电平时将寄存器设置为默认值

Guru**** 2636195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027538/tps65132-if-regs-set-to-default-when-en-is-pulled-low

器件型号:TPS65132

大家好、  

只需检查 EN 何时被拉至低电平、是否将所有寄存器设置为默认值? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我在实验室中确认它、并在明天返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    具体取决于 TPS65132的类型。 例如:

    对于 TPS65132S、如果 SYNC 引脚保持高电平、即使 EN 被拉至低电平、它也会保留寄存器设置、但如果 SYNC 引脚为低电平、器件将在 EN 被拉至低电平时丢失寄存器设置。

    对于 TPS65132W、只要 ENP 或 ENN 均为高电平、寄存器设置就会被保留、但如果 ENP 和 ENN 均拉低、则寄存器设置将丢失。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好辽卡特,

    感谢您的回复。

    我的客户使用 TPS65132A/B/L/T 那么、它与65132w,rlight 相同吗?  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、它适用于该系列中的各种器件:

    对于 TPS65132A、TPS65132A0:只要 Vin 高于 UVLO 电平、寄存器值就会被保留、即使 ENP/ENN 都被拉低。

    TPS65132B TPS65132B0、TPS65132B2、TPS65132B5、TPS65132L、TPS65132L0、 TPS65132T6、TPS65132W:只要 ENP 或 ENN 为高电平、寄存器值就会被保留。 如果 ENP 和 ENN 均拉低、则寄存器内容丢失。

    对于 TPS65132S: 如果 SYNC 引脚保持高电平、即使 EN 被拉至低电平、它也会保留寄存器设置、但如果 SYNC 引脚为低电平、器件将在 EN 被拉至低电平时丢失寄存器设置。

    此致、

    辽卡特