This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:输出端始终具有电压(0.6V)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028431/lm5008a-always-voltage-on-the-output-0-6v

器件型号:LM5008A

您好!

我将 在电池中使用 LM5008AMM。 它为 MCU 提供3.3V 电压。 打开后、一切工作正常。 提供3.3V 电压。

我的问题是:关断时、输出始终为0.65V。 因此、我们在电池中具有非常高的自放电率。

您有什么想法吗、我可以在原理图中更改什么来完全关闭直流/直流电源?

当它应该关闭时、DC/DC 使能信号为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件关断时、在 Vcc 引脚上测量的电压是多少? 我想确保该部件实际上已关闭。

    什么是驱动直流/直流使能信号? 此直流/直流使能驱动器是否以 LM5008A 相同的 GND 为基准?

    当 DCDC 使能端为0V 时、您是否有任何 SW 节点电压和输出电压的示波器图像? 当部件正常工作时会怎么样? 我想知道该部件是否仍然由于某种原因而切换。

    出于好奇、L600的价值是什么? 如果您将此器件短路、会发生什么情况?

    此致、

    Harrison Overrurf