大家好、
我的客户想知道、在通过2个 UCC27517驱动2个 MOSFET 时、他们是否应该将 UCC27517的输出连接在一起、
您能帮您确认并告诉我您的回答原因吗? 谢谢。
如果您需要客户提供更多信息、请告诉我。

此致、
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jo、
感谢您的支持!
----
它们不应这样做、因为如果两个驱动器之间的时序不匹配、则可能会发生击穿、从而损坏 IC 的输出级。

为了确保两个功率 FET 尽可能同时导通、输入信号布线应具有到每个输入引脚的对称/等距路径。
如果客户希望我查看他们的布局设计、请随时在未来的 E2E 上告诉我!
----
如果这是合理的、我回答了您的问题、请按绿色按钮。 否则、请随时跟进!
谢谢、
Aaron Grgurich
您好、Aaron、
感谢您解释原因。 让我仔细检查一下、如果客户希望通过两个 UCC27517来控制两个 MOSFET、那么以下连接是否正确?

关于以下陈述,让我仔细检查一下。
您是否意味着"UCC27517 (1)的输出到 MOSFET (1)的栅极引脚"和"UCC27517 (2)的输出到 MOSFET (2)的栅极引脚"之间的走线应该是对称且等距的?
[引用 userid="451996" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027970/ucc27517-correct-connection-to-drive-2-mosfet-by-2-ucc27517/3801248 #3801248"]为了确保两个功率 FET 尽可能同时导通、输入信号布线应具有到每个输入引脚的对称/等距路径。谢谢。
此致、
Jo
你好、Jo、
是的、原理图是正确的。
----
客户还应在本地旁路每个驱动器、并 在 VDD 和 GND 引脚上直接使用至少一个1uF 电容器。
但为了安全起见、它们应在尽可能靠近 VDD 和 GND 引脚的位置旁路每个驱动器、并在其旁边连接一个1uF 电容器。
两个 IN+布线需要具有相同的长度、两个 OUT 布线也需要具有相同的长度。

此外、客户还需要确保驱动器也非常靠近功率 FET、以最大程度地减小连接到 FET 栅极的电流环路。 请考虑查看 数据表的"布局"部分。
----
如果这是合理的、我回答了您的问题、请按绿色按钮。 否则、请随时跟进!
同样、如果客户希望我查看他们的布局设计、请随时在未来的 E2E 上告诉我。
谢谢、
Aaron Grgurich