This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:ULN2004输出至微控制器输入

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028226/uln2004a-uln2004-outputs-to-the-microcontroller-inputs

器件型号:ULN2004A

您好!

我要求将12-24V 的六个输入连接到微控制器。 我现在使用 MOSFET 开关。 但是、为了减少使用的元件数量、降低成本并缩小整体 PCB 尺寸、我想使用一种不太传统的电路设置。  

我想使用 ULN2004Q IC 在12V 时接收输入并将 ULN2004的输出连接到微控制器输入。  

我看到了许多示例、 其中微控制器的引脚输出连接到 ULN2004输入、而不是以其他方式连接。 但我看到一款商用产品、它确实做到了这一点、并且运转良好。

我使用最小的裸电路尝试了这种方法、并使用 Arduino 读取 ULN2004的输出、但效果很好。  

如果这是一个良好的策略、我想获得一些专业知识意见?  

注意:仅出于示例目的、我显示了1个输入、总共显示了6个输入。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balbir、

    我认为这是一种巧妙的器件实现、我看不到 您所展示的应用有任何问题。

    此致、

    Kalin Burnside