This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25302:如何控制 BQ25300、BQ25302、BQ25306、BQ25303J 的充电启用和充电禁用?

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J, BQ25302, BQ25306, BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028613/faq-bq25302-how-is-the-charge-enable-and-charge-disable-controlled-for-bq25300-bq25302-bq25306-bq25303j

器件型号:BQ25302
主题中讨论的其他器件:BQ25303JBQ25306BQ25300

电池充电器 BQ25300、BQ25302、BQ25306、BQ25303J 通过/EN 和 POL 引脚控制充电使能和禁用。

  • 要启用充电、/EN 和 POL 需要具有相反的极性。 相反、当/EN 和 POL 具有相同的逻辑电平时、电荷被禁用。
  • 默认情况下、/EN 引脚在内部被拉低、POL 引脚在内部被拉高。 这允许在/EN 和 POL 引脚悬空时启用充电、从而减小解决方案尺寸。
  • 当充电被禁用时、REGN 被关闭。 由于 REGN 是 STAT 引脚的上拉电压轨、STAT 将不指示正在充电、并且转换器将被禁用。