This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:最大占空比与频率间的关系

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028130/lm5020-maximum-duty-cycle-vs-frequency

器件型号:LM5020

大家好、团队、  

对于 LM5020、是否有最大占空比与频率之间的关系图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    遗憾的是、最大占空比与频率之间没有电流图。 如果需要检查、请将输入电压设置为足以达到调节目标的电压;然后在降低输入电压的同时探测引脚。 最终、您将找到 IC 从稳压状态中退出的位置、这意味着您已达到最大占空比。  

    谢谢、

    Richard