This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:VDD 电流

Guru**** 2510435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026543/ucc28950-vdd-current

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27324
大家好、我从数据表中看到 VDD 引脚的最大电流为10mA。 但在我的电路中、它限制为50mA、并且电压仍然下降。 
是否可以消耗超过50mA 的电流? 我的电路与数据表中的电路非常相似。
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950的电流消耗不应超过10mA。  您是否测量了 IDD 电流?   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、是的、我只为 VDD 引脚供电、实验室电源将其限制为50mA、压降 可能是其他连接中会导致更多消耗的东西? 我连接了控制电路。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不应消耗50mA 电流。  电路中有负载。  请检查以确保 VDD 不超过最大额定值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将回顾 PCB。  您知道吗?Startap 的消费是否可能达到高峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、我正在查看 PCB、但我没有发现问题。 我看到将 SS/EN 引脚接地会使 VDD 不会下降。 是否有您建议我查看的特定引脚? 我将输出直接连接到驱动器。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的电流高于预期、则 VREF 可能会加载电流。  此外、请确保您不会直接使用输出驱动 FET、并且使用驱动器。  如果您不使用也可能导致过流的驱动器、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    1_我查看了 PCB、在 SS/EN 到 GND 直接连接的情况下、VREF 引脚中有5V 电压、并且来自 VDD 的电流非常低。 当我在 SS/EN 引脚中直接施加5V 电压时、VDD 中的消耗也很低。 但是、当我将 SS/EN 引脚与电容连接到 GND 时、VDD 会下降
    2_UCC27324的输出连接如上图所示。
    我在不使用电源电压的情况下测试此设计、因此"Vsense (检测电压)"和"CS"为0V
    您是否知道 我可以测试的其他内容? 能否检查我所附的设计?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将电容器连接到软启动引脚不应导致 VDD 下降。  除非 VDD 上没有电容。

    唯一可能导致电流过大的因素是器件上的电压超出了最大额定电压或最小额定电压。

    检查绝对最大值表和器件上的每个引脚、以确保没有任何超过绝对最大值或低于接地值-0.45V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中注意到 Vbias 正在为 UCC28950和驱动器 U2供电。  偏置电源中的这种高电流可能会流向驱动器、而不是 UCC28950。

    您应该能够通过在 R6上进行差分观察来测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike、  电流实际上来自驱动器。 现在、我必须回顾是否可以减少这种消耗