This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:开关电路工作不正常

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR50410QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027643/lmr50410-q1-switcher-circuit-not-working-correctly

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR50410QEVM

您好!

你好。 我有一位与 LMR50410-Q1合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我已将两 个 LMR50410Y5FQDBVRQ1 SIMPLE SWITCHER 电路集成到我的设计中、我遇到了这些电路的问题。 我使用了采样电路、并根据数据表的第17页使用适当的组件对其进行设置、其中一个用于5V、另一个用于3.3V。 两个开关的输入电源电压均为24V。 但是、5V 电源的输出为24V、3.3V 电源的输出约为1.7V、并且处于断续模式。 这两个电路几乎都是空载的、对于 LED 以及一些小型 DAC 和传感器而言、每一个电路的电流消耗均为3mA。 我预计每种电流的总消耗约为100mA。  

我想在 Web Bench 中进行仿真、但网页上说此器件尚不适用于 Web Bench。 我担心此时、我可能已经用5V 电源提供的24V 馈电吹过电路板上的传感器和 IC、但我仍然需要锁定发生的情况。  我很感谢周一的电话帮助我回到正轨。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

     LMR50410Y5FQDBVRQ1是一款固定5V 输出器件、这意味着它期望的反馈电压为5V。 数据表的表9-1中提供的反馈电阻器用于 器 件的可调输出电压选项、该选项期望反馈电压为1V。 这是导致  客户看到的输出电压差异的原因。  

    对于5V 电源、客户应将输出电压 节点直接连接回器件的 FB 引脚。  

    对于3.3V 电源、客户需要使用 LMR50410Y3FQDBVRQ1 (固定3.3V 器件)、 LMR50410YFQDBVRQ1 (可调 FPWM 器 件)或 LMR50410YQDBVRQ1 (可调 PFM 器件)。 3.3V 固定电压选项将需要在输出节点和 FB 引脚之间直接连接、而两个可调选项则需要表9-1中提到的 FB 电阻器值。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我不想你们有任何 LMR50410Y3FQDBVRQ1的工程样片、您有机会吗? 我有5个原型 PCB 刚进来、没有其他人在任何地方有库存;这需要安装在狭小的空间内、因此我无法在上面放置一块砖。 有机会吗?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们目前似乎没有任何可用的宽松样片。 我们确实提供了 LMR50410QEVM 样片、该样片随  LMR50410YQDBVRQ1 (可调版本、因此需要反馈电阻器)一起提供。 您可以订购此电路板、并让客户将 IC 从 EVM 转移到其电路板。  

    此致、

    Harrison Overrurf