Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, LM66100, TPS25750
你好;
我目前正在从事一个分离式键盘项目、其中包括两节用于无线操作的锂离子电池(分离式键盘的每一半一节)。
该器件可通过 USB 连接或通过蓝牙以无线方式运行、具有两种不同的电压电平:5V 和3V。
当它连接到 USB 时、电池应该被充电、而器件其余部分的电源则通过充电 IC (例如、通过 DPPM)供电。 对于无线操作、如果可能、IC 应该能够为器件的其余部分提供5V 电压、否则为3、3V 电压。
我希望 IC 能够协商允许器件从连接的 USB 端口汲取的最大允许电流、同时在协商电流消耗后能够将另一个 USB 器件连接到 USB (在本例中为 nrf52840)。*
器件的预期最大恒定电流消耗(不充电)约为800mA、而理论上电池可充电的最大电流为1、7A。 (为了尽可能快地为电池充电、我希望消耗尽可能多的端口功率、而不会使 USB 端口过载、这就是我想要消耗的原因)。 请注意、不需要满足1、7A 充电电流。
而最大 电池电压不应超过4、1V (或可选)。 它还应包括最小截止电压(最好为3V 或可选)。
电路板的功耗优先于 IC 的充电、如有必要、应由电池进行补充。
如果可能、IC 应该是可手工焊接的、但这不是必需的。
此外、还可以选择通过电缆将两个半部分连接在一起、以便通过两个 IC 为两个锂离子电池充电/平衡、而无需将两个半部分单独连接到 PC、这是一个很好的补充。
如果您没有满足这些条件的 IC、但想知道如何最好地解决这个问题、我很高兴知道。
我愿意就该项目进行讨论和提出想法、以获得最佳结果。
我在下面添加了一张图、希望能进一步帮助理解我的用例。 为便于使用、两个半模在所用组件中应可互换。
此致
弗洛里安