This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有关 AEF EN 控制的更多信息、请参见

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028536/lm25149-q1-about-aef-en-control-when-aef-is-not-used

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25148-Q1

您好的支持团队、

我对有源 EMI 滤波器(AEF)有疑问。

如果我们不使用 AEF、我们是否应该只将以下端子连接到 GND?

 (AEFVDDA、AVSS、SEN、INJ、REFAGND)

或者、我们是否还需要在配置后将 CONFIG 引脚设置为0.8V 或更低?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    是的、如果未使用有源 EMI 引脚、则可以为其接地。 您无需下拉 Cnfg。

    如果不需要有源 EMI 特性、还可以考虑 LM25148-Q1!

    -奥兰多