This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:配置为 FPWM 模式的预偏置启动

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028516/lm25149-q1-about-a-pre-bias-start-up-configured-in-fpwm-mode

器件型号:LM25149-Q1

您好的支持团队、

我对在 FPWM 模式下配置的预偏置启动有疑问。 (将 PFM/SYNC 连接到 AGND)

一些 IC 在启动期间自动以 PFM 模式运行、LM25149-Q1的工作原理是什么?

如果在 FPWM 模式下运行、流向低侧 MOSFET 的反向电流是否受限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    对于 LM25149-Q1、 需要一些 PFM 脉冲才能进入 FPWM。 如果控制器预偏置、则必须在 FPWM 完全启用之前发生几个 PFM 脉冲。  

    -奥兰多