This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:使用应用手册 snva489c 的 EMI 滤波器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028264/tps54062-emi-filter-using-application-note-snva489c

器件型号:TPS54062

您好、TI 支持团队、

我正在尝试为 TPS54062在1MHz 下的开关创建一个初步的 EMI 滤波器、同时也使用 了 TI 的应用手册 snva489c。

我有以下观察结果:使用应用手册时、输入滤波电容的计算值要高得多、但在 WEBENCH 设计中、类似开关频率的输入滤波电容要小得多。

例如、根据应用手册、1MHz 开关所需的衰减计算为73dB。

对于这种衰减水平、对于1uH 的电感器、所需的电容值大约为100uF。 这将占用我们的电路板面积,因此,我想确认应用手册中建议的策略与 WEBENCH 的建议的策略。

谢谢、此致、

Manav Giri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manav、您好!

    TPS54062的开关频率范围为100kHz 至400kHz、因此无法在1MHz 下进行开关。  

    您能否在该范围内的频率下再次检查所需的衰减、并根据此情况重新计算滤波器组件? 这可能是您看到 Webench 和计算值之间存在较大差异的原因。  

    另外、关于滤波电容器的尺寸、您可以尝试通过增大电感来优化组件值、并找到最适合您的解决方案的电容/电感组合。  

    此致、

    Harrison Overrurf