This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:用于反向电流保护的电子保险丝

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS25982, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027597/lm5050-1-efuse-for-reverse-current-protection

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS2663

BLDC 电机控制器的24V 工作电压应可防止6A (10A)过流。 制动时、电机控制器将受保护的电压增加至大约26V。 因此、必须提供反向流量保护。 我想的是一个由电子保险丝(TPS25982)和二极管控制器组成的系统、该控制器具有用于反向电流保护的外部 FET (LM5050-1)。 我希望有一个能够满足这两个要求的电子保险丝!

最好的沃尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    欢迎使用 e2e、感谢您与我们联系。

    根据我对您描述的理解、您需要一个电子保险丝、它可以执行以下操作:

    • 将正向路径中的电流限制为6A 或10A、然后
    • 阻止反向电流流入输入电源

    这种理解是否正确?

    在我为您的要求推荐合适的器件之前,您能告诉我 此要求是否适用于汽车应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您的理解是正确的、并且要求适用于工业应用。

    此致

    Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    TPS2663电子保险丝可满足您的要求。 它是额定电流为6A 的器件。 因此、对于10A 应用、您需要考虑并联两个器件。

      有关 TPS2663并联电路配置的信息、请访问 e2e.ti.com/.../3530866

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢! 我将对其进行测试。

    此致

    Volker