This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:RIS 问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028511/tps92691-q1-ris-concern

器件型号:TPS92691-Q1

你好、Bu 团队、  

在原理图设计过程中、我有一个客户提出的问题。  

客户参考数据表中的以下公式。 他们计算出的 RIS 值约为150m Ω。 但现在它们没有这样的值电阻器。 如果他们在此设计中仅使用大约68m Ω 的 RIS、是否存在一些问题? 如果降低 RIS 值、会影响哪些功能?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TP992691是一种内部斜率补偿、因此通过将 RIS 更改为较低的值、您将获得更多的斜率补偿、并且在斜率补偿方面未进行优化。  但是、环路仍将保持稳定、并且工作正常。  无论如何、您必须使用负载和实际硬件来验证环路稳定性。

    谢谢 Tuan