This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1:电池平衡

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028500/bq78350-r1-bq78350-r1-cell-balance

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

你(们)好

客户使用  stm32l071+bq78350+76930 + bq76300设计6节电池。

电池平衡阈值3900mV、 电池平衡窗口50mV、 电池平衡最小值20mV。

在测试期间、电池1-6电压为 3974mV、4089mV、4085mV、4086mV、4088mV、 4081mV。

当它们使用1A 电荷时、CB 位被置位、 电池1电压变为4120mV、一段时间后变为3680mV。

当使用万用表测试 VC1引脚时、电压会变为6V 至8V 之间的转换、然后 CB 位清零、平衡状态会关闭。

原理图

e2e.ti.com/.../7245.LH_5F00_SMART_5F00_BATTERY_5F00_V1.0.pdf

请帮助检查原理图。  

当平衡关闭时、电池1电压恢复正常。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    他们是如何进行测试的-他们是使用电阻分压器来仿真电池、还是使用实际的电池? 您能否共享 BQ78350寄存器设置?

    谢谢、

    Matt