This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 QC3.0的 USB 充电控制 IC

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028397/usb-charging-control-ic-for-qc3-0

主题中讨论的其他器件:BQ25672BQ25890H

您好!

你好。 我有一位客户正在使用手机充电器。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我从事手机充电器的制造。 我需要升级以符合 QC3.0标准。 快速充电。 我的充电器使用光电817和晶体管13003以及945.A 提供最大5v1amp 的输出、使用双晶体管的简单 SMPS 电路。 您能帮我将其升级为快速充电功能吗?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    QC3.0是一种专有标准。  我们的一些充电器(如 BQ25890H 和 BQ25672)允许主机通过 I2C 寄存器控制 D+/D-电压输出。  然后、主机软件可以通过充电器与适配器通信。  下面链接中的应用手册提供了有关如何执行该操作的一般信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua786

    此致、

    Jeff