This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:切勿转向充电

Guru**** 2509225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028356/bq24160-do-not-shift-to-recharging

器件型号:BQ24160

您好!

现在、我正在调查不会转而充电的缺陷产品。

电池充满电后、安全计时器似乎工作了6小时、由直流输入提供5V 电压。

请参阅随附的图、
1.充电在设定的90mA 电流下完成,但 STAT 引脚不会打开(高电平)。
开始充电后6小时、STAT 引脚被打开、DC IN 被断开、VSYS 由电池供电。

因此、即使电池电压下降、也无法再充电。

您认为上述行为是否不正常?
什么会损坏设备并导致上述症状?
请告诉我们您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    BQ24160的最小充电电流为550mA、而不是90mA。  由于 BATREG 寄存器复位为3.6V、充电器故障寄存器是否报告 BATOVP?  在安全定时器过期后、CE 位是否被切换或安全定时器寄存器更改为重新启动充电?   

    此致、
    Jeff