This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:更改 LM2734启动时间

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028236/lm2734-change-lm2734-start-up-time

器件型号:LM2734

大家好、

LM2734YMKX 存在启动问题。 根据数据表、我认为我们的器件具有0.2ms 的内部软启动时间。 但是、我们的客户仍然认为它太快、需要超过1ms 的时间。

由于我们的器件没有用于调节启动时间的 SS 引脚、我们是否可以在 FB 和 SW 引脚之间添加电容来增加启动时间?

非常感谢。

最棒的

Steven