This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:关于 FET

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027867/bq24650-about-fets

器件型号:BQ24650

您好、E2E、

当使用高电流 FET 时、bq24650无法正常驱动 FET。 但是、当 FET 更改为较小的寄生电容时、bq24650可运行。

问题;
该器件是否具有 FET 特性限制?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在9.2.2.4部分的数据表中、显示提供的栅极驱动电压为6V。此外、下面连接了导通和关断电阻器:

    如果无法足够快地对 MOSFET 电容进行充电/放电、则无法以600kHz 开关频率切换 MOSFET。

    请选择 BQ24650能够以足够快的速度进行切换以确保正常运行的器件。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    您能否为电容提供特定的上限?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ACGUY:

    请选择具有寄生电容的 MOSFET、以便在适当的时间内打开/关闭 MOSFET。 我建议先查看电容器的充电/放电公式。

    有关栅极驱动电路的更多信息、请参阅随附的链接:

    https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。