This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:Tps92391驱动程序文件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027138/tps92391-tps92391-driver-file

器件型号:TPS92391

大家好、

您能否为我提供 TPS92391?的驱动程序代码

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西杰,

    很抱歉、我们没有此器件的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前读取寄存器(00h、02h、04h、06h、08h)地址为0、0 FFF、8a3、100、2aaa、但背光不亮。我还需要检查配置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西杰,

    您可以帮助分享原理图吗?