This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:为 BQ34Z100-G1执行学习周期

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025423/bq34z100evm-performing-learning-cycle-for-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我有 bq34z100Evm 我正在执行学习周期
我已经进行了第一次放电
然后放松5小时
然后再次为电池充满电
然后放松2小时、此时 VOK 为清除 OCV、但更新状态显示为04
它不会从 o4更新到05

现在、我正在尝试第二次学习周期以获得更好的想法。 现在、我的位 Rup_dis 为1、Qen 为1。 那么、我可以启动初始放电还是必须清除 Rup_dis?

53learning_discharge 未更新04至05

7learning__Discharge.gg.csv 是首次成功放电后的结果

e2e.ti.com/.../53learning_5F005F00_Discharge.gg.csv

e2e.ti.com/.../7learning_5F005F00_Discharge.gg.csv

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否共享您执行的测试的日志? 这将使我们能够实时查看电池周期期间的运行情况。 RUP_DIS 需要在开始下一个周期之前清除、它将通过良好的 OCV 更新进行清除。

    您使用哪种类型的电池化学成分? 由于 LFP 电池的 OCV 很平、因此比锂离子电池更难完成学习周期。 您是否在学习周期之前完成了 RDR 周期以查找化学物质 ID? 您可以共享报告吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。 根据我们的客户、他 使用的是 Chem ID 2408 、附件是 我们客户的日志文件。

    e2e.ti.com/.../7522.learning_5F00_dischrge.log

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    尝试让您的客户放电更长时间。 至少需要对90%的 DOD 放电、以使学习周期成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这是我们客户的反馈、

    感谢您的支持、

    初始(首次)放电是否需要90% DOD?

    如果我想在第一个周期失败后尝试第二个周期。 在开始新的学习周期之前、我应该设置什么命令? 我的电池电量已满。

    提前感谢您

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    您的客户需要在初始放电后至少有90%的电量、以便首次放电必须足以确保这一点。 这意味着、如果电池完全启动、则需要至少90%的 DOD 放电。

    如果客户尚未看到 SLUA903、您可能还需要将其转至 SLUA903、因为它包含 有关完成学习周期以及如何启动新学习周期的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的回答。

    电池的端子电压为3V、电池有7节串联电池。 初始放电、I 放电至21V、然后 I 停止放电。 我找到了两条针对这个 bq34z100evm-G1的不同指令、我读取了这两条指令。

    我的问题是、如果我现在执行第二个周期、我的当前位是 QEN、OCVTAKEN 被置位。 根据指令、现在我应该发送复位命令(因此 RUP_DIS 被置位)、并且在初始放电 QEN 和  RUP_DIS 被置位之前。 VOK 为0并 开始初始放电(在初始放电期间 VOK 未设置为1。 还可以吗?)。 那么、在初始放电之后、我应该再次发送 IT_ENABLE COMMAND (QEN 已设置)、或者我可以在放松后启动充电周期而不发送任何命令(这在两条指令中是不同的)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、

    放电开始时应设置 VOK。 如果在放电结束时已启用阻抗跟踪、则无需再次发送 IT_ENABLE 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

     根据说明手册、我发送了 IT_ENABLE 命令(QEN 和 VOK 置位)、然后发送了 RESET 命令(VOK 清零、RUP_DIS 置位)。  在我的情况下、VOK 在初始放电期间未设置。  初始 放电放松后、我的 QEN 已设置、因此 我开始直接充电。 放松2小时后 、全电荷标志置1 -> VOK 清除和 OCVTAKEN 置1、更新状态仍然为04。 这一次、我将电池放电90% DOD、并出现相同的错误。 这是日志 file.e2e.ti.com/.../final.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、

    我看了日志、似乎您仍然没有对90% DOD 进行充电和放电。 每次电池放松时、DOD0值应~14800、这看起来与日志中发生的情况不同。 日志中的 DOD0值从~5000开始、因此您需要为电池充电更多、以便 DOD0减少。 同样、在对 DOD0值进行充电后、该值约为~3000、因此您应该再次对电池进行更多充电以降低该值。

    还可能是使用的化学 ID 不准确、这会导致 DOD 计算方式出现问题。  您能否再次检查是否使用了正确的化学 ID? 我能看到 GPCCHEM 报告吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    相同电池规格有两个 chem id。 您可以看到我使用 chem id 2408的第一个日志文件(此线程的开始)。 在该周期失败后、我尝试了 chem id 2445、但这次也失败了学习周期。  第一个日志文件(Chem id 2408)中的 DOD0问题是否也存在? 哪一 个是实际的化学 ID?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、

    您需要使用 GPCCHEM 工具来正确识别您的电池。 使用正确的 Chem ID 应该可以解决 DOD 问题、还有希望解决学习周期问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    现在、我将使用 GPCCHEM 工具、然后再次执行学习周期。 但除此之外、我还有一个问题。 在学习周期中、充电是否需要恒定电流(在我的案例中、我开始使用的是 C/2充电电流、它将随着电压的增加而降低)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、

    建议使用 CC/CV 配置文件、因此您为电池充电的方式看起来不错。