This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:有关 BQ25890H 的一些问题

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028110/bq25890h-some-question-about-bq25890h

器件型号:BQ25890H

您好、先生、

我们的项目使用 BQ25890H 进行电池充电、其中 USB_DP/DM 默认连接到 PMIC、充电类型通过 PMIC 识别来识别。 如果 DP/DM 被连接至 BQ25890H、将引入一条额外的线路、这将对  USB 波形的质量产生一些负面影响。  因此、请帮助确认以下两个问题:

1) 1) BQ25890H 的 D+/D-和 DSEL 引脚能否未使用并保持悬空? 如果不是、 我们需要对这三个引脚做什么?

2) 2) 如果必须使用 BQ25890H 的 D+/D-引脚、 与 D+/D-引脚串联的200Ω Ω 电阻器是否会影响充电类型识别? 为了避免 USB 信号出现反射、 您是否有一些建议?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用 D+/D-引脚、则可以将 D+/D-引脚保持悬空(默认输入电流限制为500mA)或将 D+/D-引脚短接在一起 (默认输入电流限制为3.25A)。 如果启用了 ILIM 引脚、实际输入电流限制是 ILIM 设置和寄存器设置(IINLIM)之间的较低值。 有关详细信息、请参阅 d/s。

    谢谢、

    宁。