第24页有一节讨论过流检测阈值。
有一项陈述:
当过流电 mΩ 为30A 时、mΩ RDS (ON)值为1.5k Ω。当过流电平约为10A 时、使用1.7k Ω 的 RDS (ON)值
电阻变化是否仅为0.2mΩ Ω、实际上会导致3倍过流阈值变化?
方程式(10)似乎仅表示此电阻变化的3%。。
可以确认吗?
此致、
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Darren、
RDS (ON)值是等式10的输入、可用于计算设置 TRIP 引脚上的过流阈值所需的电阻。 TPS53355对低侧 MOSFET 使用热补偿 RDS (on)值、因此低侧 FET 的 RDS (on)与电流的函数略有不同。 如果客户希望将电流限制设置在10-20A 之间、请在使用等式10计算跳闸引脚上的电阻时使用1.7m Ω。 如果电流限制设置介于20A-30A 之间、请使用1.5m Ω 作为等式10的 RDS (on)值。
从公式10可以看出、计算中使用的 RDS (on)的0.2 m Ω 变化不会导致 OCP 阈值的3倍差异。 有关为所需的电流限制设置使用不同 RDS (on)值的说明必须涉及 TPS53355采用的热补偿 RDS (on)感应
此致、
Alec Biesterfeld