This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:数据表过流阈值计算确认问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028151/tps53355-datasheet-overcurrent-threshold-calculation-confirmation-question

器件型号:TPS53355

第24页有一节讨论过流检测阈值。

有一项陈述:

当过流电 mΩ 为30A 时、mΩ RDS (ON)值为1.5k Ω。当过流电平约为10A 时、使用1.7k Ω 的 RDS (ON)值

电阻变化是否仅为0.2mΩ Ω、实际上会导致3倍过流阈值变化?

方程式(10)似乎仅表示此电阻变化的3%。。

可以确认吗?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    RDS (ON)值是等式10的输入、可用于计算设置 TRIP 引脚上的过流阈值所需的电阻。 TPS53355对低侧 MOSFET 使用热补偿 RDS (on)值、因此低侧 FET 的 RDS (on)与电流的函数略有不同。 如果客户希望将电流限制设置在10-20A 之间、请在使用等式10计算跳闸引脚上的电阻时使用1.7m Ω。 如果电流限制设置介于20A-30A 之间、请使用1.5m Ω 作为等式10的 RDS (on)值。

    从公式10可以看出、计算中使用的 RDS (on)的0.2 m Ω 变化不会导致 OCP 阈值的3倍差异。 有关为所需的电流限制设置使用不同 RDS (on)值的说明必须涉及 TPS53355采用的热补偿 RDS (on)感应

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    RDS (ON)值随电流的变化而变化。  
    如果所需电流介于10-20A 之间、则公式10中的 RDS (ON)应1.7mΩ Ω;如果电流介于20-30A 之间、则公式10中的 RDS (ON)应1.5mΩ Ω。

    最棒的
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、Ryan、

    感谢您的解释。 我现在明白了。

    快速跟进。

    数据表将  HPA01111DQPR 列为可订购器件型号。 这只是之前更新过的命名约定吗? 没有"HPA01111DQPR"库存浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我认为这是以前的命名惯例。 查看 TI.com 上的可订购器件型号、可以看到 TPS53355DQPR 是最新的可订购器件型号。

    此致、

    Alec Biesterfeld