This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:堆叠模式:启用从器件

Guru**** 2392845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028089/tps543b20-stacked-mode-enable-of-slave-device

器件型号:TPS543B20

大家好、

我正在从事一项 PEX88048电源设计。

我正在考虑在堆叠模式下使用一对 TPS544B20、我对 从器件的启用有疑问:

从器件的 EN 引脚是否应悬空或连接到主器件的 EN 引脚? 哪一个是正确的?

谢谢、此致

Terry Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    在堆叠配置中使用 TPS543B20时、初级和次级器件的 EN 引脚必须连接到用于生成 EN 逻辑的任何器件。 如前所述、如果您希望两个器件串联工作、则可以将主器件 EN 引脚连接到从器件 EN 引脚。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的建议。 我现在有另一个问题、建议在堆栈2X 中输出0.9V/44A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、TPS543B20可在2x 级联配置中支持0.9Vout 和44A 输出电流。

    如需任何设计帮助、请联系我们!

    -ALEC