This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:关断模式下的大耗电电流

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027669/tps65131-large-consumer-current-in-shutdown-mode

器件型号:TPS65131

您好!

请帮我解决此类问题。  TPS65131RGE 在关断模式下消耗大电流(1.4mA)。  

不使用负通道。 引脚2、3、5、6、9、10、11、16、19已接地。 引脚8由电阻器4.7k Ω 接地。 电感 L1至引脚1、24已断开连接。 针脚7、13、14、15、18、20已断开连接。 仅连接至 POWER 引脚4、消耗电流约为1.4mA。  

我出了什么问题? 如何将关断模式下的电流降低到1uA、如数据表中所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测量关断电流时、我们通常会将升压和反相转换器与所有组件完全连接、ENP/ENN 连接到 GND、因此较大的电流可能与不同的连接(引脚开路或连接到 GND)有关。 这可能需要逐个接线未连接的电路、以确定产生额外电流的原因。 可以在您的电路板上执行该操作吗? 您可以首先连接 INN 和 INP 引脚。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

    断开针脚5、6与 GND 的连接已解决问题。