This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:TJ=Ta/电气特性要求?

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028063/uc2843-tj-ta-electrical-characteristics-requirement

器件型号:UC2843

大家好、团队、

我想请你澄清一下这个 Tj=Ta 意味着什么吗?

在一侧、UC2843的额定环境温度范围为-40°C 至85°C、对吧?

但是、根据我的理解、只有在功率损耗为零的情况下才能达到以下要求...这是不现实的

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在生产测试中、当使用到器件的强热流时、TJ = Ta 条件被实现。 强制气流会使 Tj = Ta、因为实际上器件无法有意义地累积热量以区分 Tj 和 Ta。 被测器件没有功率级。 从理论上讲、功率损耗不必为零-由于气流非常强、并且 IC 上施加的功率很小、因此实际上处于该水平。 这是 Tj = Ta 的含义。 TA 是强制空气进入器件的温度、被测器件没有功率级、假定 Tj = Ta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、测试时间很短、这是热量无法累积以使 Tj 从 Ta 有意义地上升的另一个因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复!  

    但这对参数意味着什么? 它们在-40°C 至85°C 温度范围内有效吗? 例如、单位 GBW 仅在25°C 时指定、最小值为0.7MHz。 也就是说、我们不知道 整个温度范围内的带宽...

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不同。 TJ = Ta 表示在 Ta 处进行的具有强热流且时间短的测试。 如果在特定温度上没有测试、则没有  

    您提到的单位增益、有一条注释、指出该参数基于设计而不是经过测试。

    因此、如果一个参数被测试、它在如图所示的 Tj = Ta 条件下、如果它未被测试、那么它不被测试。 如果您需要未经测试的参数、则需要询问与您的业务案例相关的产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在的理解更好了。  只需确保、例如、Vvref 已经在 Ta=Tj=25°C 和+/-1%条件下进行了测试、对吧?

    Vvfb 尚未经过测试、在-40°C 至85°C 的温度范围内、变化范围为2.45V 至2.55V?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    列出了所有条件、因此需要包含 IVREF = 1mA。

    在-40°C 至85°C 的温度范围内、在2.45V 至2.55V 范围内对 VVFB 进行了测试、测试条件位于表顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!