This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1844:Isense 电阻器问题。

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028271/uc1844-issue-with-isense-resistor

器件型号:UC1844

您好!

我们为我们的应用选择了 uc1844 PWM 控制器、我们将运行相同的仿真来验证设计参数。 在这里、我们遇到了 Isense 电阻器问题。

  1. 根据要求、我们的电流为0.6A、Isense 电阻器值需要为1.6 Ω、但它仅在600毫欧时工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果只有0.6欧姆电阻适合您、则听起来它与仿真设置相关。 如果<= 0.6 Ω 正常工作、则您可以检查电流感应波形、查看大于0.6 Ω 的电阻是否会使 CS 感应过高。