This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:關於BQ25713造成的noise聲音 μ A。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025501/bq25713-bq25713-noise

器件型号:BQ25713

關於BQ25713、 因為我們發現好像當插入輸入時有機率形成下面的波型

造成有音頻出現 ć 因為這個輸入到BQ25713的電流形成了約2.7 ć- 2.8k的週期 ć

客戶希望我們協助釐清這個問題的發生原因。不然可能會影響到MP時程  

看是否有相關想法對於這個現象畢竟不希望noise發生。

 

CH1:BQ25713的輸入high Ω 侧 MOS  

通道2:BQ25713的輸入low Ω 侧 MOS

Ch4 BQ25713的輸入電流波型、

CH1:BQ25713的輸出high Ω 侧 MOS (VSYS端 Ω)  

通道2:BQ25713的輸出low Ω 侧 MOS (VSYS端 Ω)  

Ch4 BQ25713的輸入電流波型、

發出聲音時的bq25713暫存器狀態 μ A。

BQ25713開關的原理圖示。主要標示前幾張的示波器圖開關腳位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

     如果启用了 EN_OOA、则不应处于可闻范围内。 您能否将设计和 EVM 置于相同的工作条件下并检查开关频率?  它是仅在 启动期间发生、还是在稳定状态下也发生?

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    看起來應該是輕載的時候(大約在1.04 - 1.37A之間)、

    這個情形必須要串接兩台以上的BQ25713就會發生 μ A。

    單一台是不會發生的 μ A。

    下面這個波型是串接兩台測試情況和輕載(1.21A)的結果。

    但我們應用有可能串接四台產品。所以總共有四個BQ25713會串接

    此時若輕載可能就會讓人耳有機會聽到noise聲音 μ A。

    所以客人要我們查明為何會有聲音 μ A。

    在我看來BQ25713的開關切換造成這樣的結果 μ A。

    看起來是很多小三角形在切換形成更低頻的三角波。如上圖所示

    但我手邊並沒有EVB兩塊可以實驗。你們是否可以協助確認是否會這個問題

    基本上我們都有enable OOA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您的意思是"串接"? 你们是如何 连接的? 你们能展示方框图吗?

    以下是订购 EVM 的链接:

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    我在上次答复中展示了一个方框图。

    基本上、我们的产品包括您的 BQ25713+batteri+buck-boost IC。

    BQ25713是输入端子。 另一个降压/升压 IC 是输出端子。

    然后串联一个相同的产品。 最后、添加 E-load。  如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    如果一个 BQ25713不发生这种情况、您可以在两者之间使用降压/升压转换器。 我认为这是一个系统问题、我建议您查看您正在使用的降压/升压 IC。 我首先将问题与 根本原因隔离、并找出是哪一组特定的组合导致了这种情况。 例如、只尝试一个 BQ25713 +降压/升压、看看是否发生了这种情况。 添加更多或减少 IC、直到您可以使用最少数量的组件来重现问题。

    如果问题的根源是 BQ25713、则一个 IC 也会出现这种情况。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    似乎基本上会发生轻负载。

    如下图所示、您能解释一下原因吗?

    两个输入开关(H_BHDV1和 HB_LG1)似乎会导致电流振荡。

    客户回应说、当电池电量几乎充满时、他们会听到噪音。

    Bq25713还应该在 PFM 和 PWM 之间切换。

    是因为 PFM 引起的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    否、PFM 不会导致可闻噪声。 PFM 模式下的 FSW 限制为25kHz、这高于可闻范围。 建议隔离系统中的器件。 如果问题源自 BQ25713、则也会出现在一个、您无需 连接两个或更多个。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25713的 COMP1和2的外部电阻器或电容器参数是否有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    COMP1/COMP2值似乎与 EVM 相同。  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、TI 是否更改了它?
    尽管 EVB 的参数与我的相同。 是否在以后更改过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    不、我们没有更改它。 情况是一样的。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”