This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1-BQstudio 窗口

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027217/bq40z50-r1-bq40z50r1-bqstudio-window

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好

我们设计 了 BQ40Z50-R1 4S1P 电池组。

学习周期已开始。

当显示电量监测计窗口时、该窗口中的 Int Temp 显示348°C (热敏电阻显示正常)

此外,当电流未连接到任何负载时,屏幕上显示的电流为1A。

放电期间、当设定的放电电流为1A 时、电流在1020mA 至987mA 之间变化。

校准电流值后、电流值变为校准电流值、不会自动变为0。

连接电量监测计窗口以供参考。

希望尽早收到答复。

附加了日志文件以供参考。

此致

ANANDAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    EV2300固件版本3.1c 非常旧、已知存在问题。 您应使用版本3.1m 的 EV2300。 或者使用 EV2400并检查您是否仍然获得相同的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在连接到 EV2400时仍遇到相同的问题。

    Int Temp 显示348摄氏度(热敏电阻正常)、即使未连接到负载、仪表中的电流也显示-1004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    看起来与校准相关的一些数据值可能已损坏。 您是否尝试校准电池组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我们已校准 Pack、但错误仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    校准后、您是否立即获得零电流和正确的温度读数? 如果不是、则校准不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在充电期间进行了校准、但测量仪表 IC 未校准、在放电期间也会校准 IC、即使 IC 未连接到负载、也会保持相同的值。

    在另一个示文中、我们无法读取电池引脚电压、

    此致  

    ANANDAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    看起来数据闪存设置不正确。 要重新开始、我建议您对默认器件固件进行编程、然后校准并检查温度报告是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrish

    加载默认固件并进行校准后、我们会收到相同的错误。

    误差计算如下:内部温度传感器校正超出范围。

    此外、即使在校准后、电流也显示为-500、并且即使未连接到负载也不会变为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 TI EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有 TI EVM。 您能建议一些其他方法来解决它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    下一个最佳选择是将 EVM 原理图与原理图进行比较、并查找可能影响电流路径的差异。 对于热敏电阻、请查看连接是否与 EVM 匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shrish

    我对原理图进行了比较、发现它很好、其他封装运行方式也很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandan、您好!

    如果此电池组是例外情况、则电路板可能短路或可能发生 ESD 事件等损坏。 它甚至可能是不良的热敏电阻或其他有缺陷的部件。