This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:LS3未正确启用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025096/tps65218-ls3-is-not-enabling-properly

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: AM4378

我的客户正在尝试使用 TPS65218的 LS2和 LS3输出。

目前、设备树配置看起来是这样的  

 

LS3:电脑控制器-LS3{
稳压器最小微安=<500000>;
稳压器最大微安=<1000000>;
};

 

它们在 dmesg 中出现错误、如下所示

[1.651106] LS3:未能设置当前约束、-22

[1.656325] tps65218 0-0024:注册 tps65218稳压器失败
[1.664600] tps65218-PMIC:tps65218-regulator.2.auto 的探测失败,错误-22


它们需要3.3V 输出、但 仅从 LS3引脚获得1.2V 输出。 他们 尝试在 uboot 中写入寄存器并手动打开 LS3、这种方法运行良好、但无法在器件树中配置。

是否需要使用任何特定于驱动程序的命令来启用 LS3?

 他们在 uboot 中手动写入的寄存器为0x12以启用 LS3、为0x14以设置 LS3的电流。

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个需要添加的问题- LS2能否切换3.3V 负载(低电流)? 我不认为这会是一个问题,因为它不是仅开关它就提供电压。 只需确认即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    寄存器0x12和0x14是启用 LS3并选择电流限制的正确寄存器。 我需要有关器件树的更多信息。 它们将什么处理器与 PMIC 配合使用? 我们可能需要让处理器团队参与此 E2E 以获得有关驱动程序/编程的支持。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、他们使用的是 AM4378
    您还需要器件树上的哪些其他信息、以便我可以向他们提问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我将在明天提供有关此内容的更新信息。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供客户用于设置 TPS65218的所有器件树信息。 Linux 错误代码22表示驱动程序认为它们获得的参数无效。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    除了 Nick 的问题之外、客户还使用哪种处理器 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin 和 Nick、

    他们说、他们成功 地让 LS3对内核驱动程序和器件树进行了一些编辑。 他们现在面临的主要问题是 LS2。 似乎内核版本不支持 PMIC 的 LS2开关。 以下是他们使用的版本:

     SDK 版本

    05.03.00.07

     Linux 内核版本:

    4.14.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的更新。