This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1正确的 MTBF 值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027454/tps92692-q1-tps92692-q1-correct-mtbf-value

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的先生/女士

我的客户正在寻找 MTBF 设计参数。 找到 TI 下方的文件、其中的参数与网页上的参数不同。 我的客户设计了 TPS92602BQPWPRQ1。 TPS92602BQPWPRQ1的 MTBF 参数是什么?

e2e.ti.com/.../TPS92692Q_5F00_Functional_5F00_Safety_5F00_Report.pdf

TI 网站

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们几天时间、看看我们能做些什么。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 网站上的 MTBF 是针对整个工艺和封装技术的、因此是一种通用的测量方法。

     TPS92692的 FS FIT 文档链接是一个特定的 FIT 估算、具有符合该特定器件的 SN 和 ISO 标准的特定窄定义。

     我们在与 TPS92692类似的文档中没有 TPS92602 (B) FIT、但您可以在 TI.com 上查看其他器件的工艺/封装 FIT。 在任何情况下、我们都认为 TPS92692是更好、更新的器件。

    谢谢 Tuan