This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:在8级设计具有12V 最大电流输出的 POE 输出

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027800/tps2373-design-poe-output-with-12v-maximum-current-output-at-class-8

器件型号:TPS2373

您好!

我遵循了为 TPS2373-4EVM-758提供的参考设计。 但其输出电压为5V。 我需要12V 输出和最大电流输出。 即时计算。 是否有任何效率设计或资源可用于分类电容器、电感器等的值...

此致

SuPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请接受我的连接请求、我可以通过私人信使向您发送参考设计。 请在您接受我的请求后在此处发布。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 您可以将参考设计发送给我吗?

    此致

    SuPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在 Messenger 中解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取文件。 感谢您的快速响应。 我将检查这些文件并返回给您...