This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:双脉冲测试期间出错

Guru**** 2768795 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028412/ucc21750-error-during-double-pulse-test

器件型号:UCC21750

很抱歉耽误您的回答。

关于 Andy 的评论、

在第一个脉冲之后、可能导致栅极驱动器关断的保护特性之一似乎是通过 DESAT 引脚进行短路检测。 没有更多信息就无法确定:

  • 当漏极电压超过400V 时、第二个脉冲是否永远不会出现、或者是否比预期提前关断?

>>第二个脉冲永远不会出现。

  • 第一个脉冲是否早于预期关断、或者是否遵循 IN+输入信号?

>>输入信号之后的第一个脉冲。 因此、第一个脉冲没有任何问题。

  • 您是否能够共享原理图的栅极驱动器部分以查看栅极驱动器的配置方式?(请指定在运行双脉冲测试时是否未组装某些元件)

>>要禁用 DESAT 功能,我们移除 电容器 C26并将 电阻器 R10短接。

我们不会更改初始设置中的其他点。

您是否有可以分享的双脉冲测试的示波器截图?

>>很抱歉,很难分享示波器捕获。

  • 为了确认 DESAT 引脚是否导致栅极驱动器关断、我们可以运行一个快速测试、即禁用 DESAT 功能。 这可以通过将 DESAT 引脚短接至栅极驱动器 IC 的 COM 网络来实现

>>如上所述,我们 认为 DESAT 功能已被禁用 ,因为我们 短接了 RESR R10。

  在 这种情况下、DESAT 功能是否仍然有效? 或者 是否有其他保护功能起作用?

 

此致、

太林之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teruyuki-San、

    、  

    [引用 userid="492320" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028412/ucc21750-error-during-double-pulse-test "]
    • 您是否能够共享原理图的栅极驱动器部分以查看栅极驱动器的配置方式?(请指定在运行双脉冲测试时是否未组装某些元件)

    [/报价]
    Unknown 说:

    >>如上所述,我们 认为 DESAT 功能已被禁用 ,因为我们 短接了 RESR R10。

    [/报价]

    您是否正在使用 TI 的 UCC21750 EVM? 如果是、C26连接到驱动器输出、而不是 DESAT 引脚。 您是指 C20吗? 我还会尝试移除 R4、但如果您已经通过填充 R10将 DESAT 短接至 COM、这不应该真正导致问题。  

    [引用 userid="492320" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028412/ucc21750-error-during-double-pulse-test "]

      在 这种情况下、DESAT 功能是否仍然有效? 或者 是否有其他保护功能起作用?

    [/报价]

    另一个关键保护是米勒钳位、这不会导致此问题、因为它仅在驱动器已将栅极拉至低电平时有效。  

    *如果 R10通过一个0欧姆电阻器连接到 COM,DESAT 将被禁用。 请检查以下信号

    **RDY (表示 UVLO 跳闸)->如果该电压变为低电平、则说明 DESAT 已发生  

    **FLT (表示 DESAT TRIP)->如果该值变为低电平、则 DESAT 已跳闸

    **检查电源轨 VCC 和 VDD 是否有效,并且没有很大的突降或很大的噪声。  

    **尝试将频率降低 一个数量级或更多,  

    问题:  

    您是否曾尝试 与 其他 UCC21750和其他 / SiC FET 重复此>400V 的测试?  

    您使用的 SiC FET 的器件型号是多少? 如果没有、您能否提供标称栅极电荷?

    您在此测试中的开关频率是多少?

    请提供 SiCFET 及其负载的简化电路?

    最好的 Dimitri