This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:如果我们不使用 I2C、如何连接 SDA/SCL

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028350/tps62860-how-to-connect-sda-scl-if-we-don-t-use-i2c

器件型号:TPS62860

尊敬的团队:

如果 我们不使用 I2C、您能否告诉我如何连接 SDA/SCL 引脚?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果您不需要 I2C、我建议查看我们的 TPS6280x  系列。

    以下是数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62802.pdf

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    客户之所以使用此设备,只是因为此设备有库存....

    它们能否将 SDA/SCL 连接到 GND?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    好的理解!

    因此、如果您不使用 I2C、请将 SDA/SCL 连接到 GND/AGND。

    如果您没有其他问题、我将继续并关闭此主题。    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin